Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Aide

Nos Alimentations de A à Z : "z"

Nous avons inclus ce glossaire technique qui sera mis à jour régulièrement pour vous aider avec la terminologie et les abréviations se rapportant aux produits. Choisissez une lettre ci-dessous pour commencer ou téléchargez le glossaire pour pouvoir le consulter à tout moment.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Z

Symbol for Impedance.

Zener Diode

A diode that permits current to flow both in the forward direction (like a conventional diode) and in reverse direction. When current flows in the reverse direction, Zener diodes are designed to drop a specified amount of voltage (the Zener Voltage). They are used primarily to regulate the output voltage of low power regulators.

Schematic Symbol for a Zener Diode

Zener Voltage

The reverse voltage at which breakdown occurs in a Zener Diode.

Zepto

SI prefix multiplier. Multiplies by 10-21. So 100 zF = 100 x 10-21 F. Written as 'zepto'. Abbreviated to 'z'.

Zetta

SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Télécharger le glossaire

Télécharger la dernière version de notre glossaire en format PDF.

PAGE TOP