Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Supporto

Alimentatori dalla A alla Z : "z"

Questo pratico glossario viene periodicamente aggiornato e contiene la terminologia e le abbreviazioni relative ai prodotti per l’alimentazione elettrica. Selezionate una lettera oppure scaricate l’intero glossario per consultarlo al momento opportuno.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Z

Symbol for Impedance.

Zener Diode

A diode that permits current to flow both in the forward direction (like a conventional diode) and in reverse direction. When current flows in the reverse direction, Zener diodes are designed to drop a specified amount of voltage (the Zener Voltage). They are used primarily to regulate the output voltage of low power regulators.

Schematic Symbol for a Zener Diode

Zener Voltage

The reverse voltage at which breakdown occurs in a Zener Diode.

Zepto

SI prefix multiplier. Multiplies by 10-21. So 100 zF = 100 x 10-21 F. Written as 'zepto'. Abbreviated to 'z'.

Zetta

SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Scarica il glossario

Scaricate l’ultima versione del nostro glossario in versione PDF.

PAGE TOP