פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
In this method, when an overload is sensed the output voltage reduces towards zero, but the current increases. When driving motors, pumps, or highly capacitive loads, employing a fold-forward current feature can help overcome the electrical inertia of these loads. Recovery from a fold-forward current limiting situation is usually automatic when the overload is removed.
Fold-Forward Current Limiting