vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:10

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

LES ALIMENTATIONS MONOTENSIONS DE LA SERIE LS SONT HAUTEMENT FIABLES ET REDUISENT LES COUTS

En ligne : 09 Jul 2008

La nouvelle série d’alimentations monotensions LS de Lambda, refroidies par convection, comprend des modèles 50, 75, 100 et 150W.

Plus

L’ALIMENTATION NV-100 DE LAMBDA ABAISSE LES COÛTS

En ligne : 04 Jul 2008

Lambda a élargi sa célèbre famille d’alimentations configurables NV-Power avec une nouvelle gamme de modèles multitensions de plus faible puissance

Plus

LAMBDA COMPLETE SA SERIE HWS AVEC DES VERSIONS 300W ET 600W CAPABLES DE FOURNIR DES PICS DE PUISSANCE DE 300%

En ligne : 30 Jun 2008

Lambda élargit sa célèbre famille d’alimentations monotensions HWS en introduisant des versions 300W et 600W capables de fournir 300% de leur puissance nominale pendant 5 secondes.

Plus

Les alimentations numériques de Lambda

En ligne : 25 Mar 2008

Lambda a ajouté une nouvelle gamme de modules à commande numérique à l’innovante famille d’alimentations AC-DC configurables NV-Power

Plus

Lambda commercialise une nouvelle gamme au format demi-brique

En ligne : 25 Feb 2008

Lambda élargit sa gamme de convertisseurs DC-DC au format demi-brique en commercialisant sa nouvelle série iHG.

Plus

LAMBDA ELARGIT SA GAMME DE CONVERTISSEURS DE PROXIMITE

En ligne : 01 Feb 2008

Le lancement de la série iAD vient enrichir la gamme de convertisseurs non isolés de proximité en version en ligne et à piquer de Lambda

Plus

LAMBDA LE PREMIER A OFFRIR UNE GARANTIE A VIE

En ligne : 07 Jan 2008

Lambda Europe a annoncé que sa série d’alimentations industrielles de haute qualité HWS est maintenant proposée en standard avec une garantie à vie, une « première » dans l’industrie.

Plus

NEW 1000W SINGLE-OUTPUT POWER SUPPLY BOASTS MEDICAL APPROVALS

En ligne : 18 Dec 2007

Lambda has expanded its already hugely successful SWS series of single output AC-DC power supplies with the introduction of medically-approved 1000W units.

Plus

LAMBDA LAUNCHES NEW OPEN PCB AC-DC RANGE

En ligne : 18 Dec 2007

The new ZPSA range of single output 20W, 40W and 60W AC-DC power supplies have been introduced by Lambda

Plus

DEVELOPMENTS IN PROGRAMMABLE HIGH-CURRENT POWER SUPPLIES

En ligne : 12 Dec 2007

Programmable high current power supplies are evolving rapidly, with the best models offering an unparalleled combination of versatility, performance and value for money

Plus

LAMBDA ADDS 1000W VERSION TO ITS HWS FAMILY OF HIGH POWER DENSITY SUPPLIES

En ligne : 30 Nov 2007

Lambda has extended its successful HWS family of single output industrial power supplies with the introduction of a powerful 1000W version

Plus

LAMBDA OFFERS TOUGH SUPPLIES FOR INDUSTRY

En ligne : 27 Nov 2007

Specifically designed to meet the needs of industrial users, the LZSa range of compact single-output power supplies from Lambda has now been extended to include not only 500 watt models, but also new 1,000 watt and 1,500 watt units

Plus

Lambda’s PCB mountable AC-DC power supplies undergo a shrink

En ligne : 19 Oct 2007

The latest generation of KPS PCB mountable AC-DC power supplies from Lambda, the KPSA Series, has undergone a further shrink

Plus

Genesys™ family of programmable DC power supplies pack 5kW in 2U

En ligne : 10 Oct 2007

The Genesys™ family of programmable power supplies from Lambda sets a new standard for flexible, reliable, AC-DC power systems in OEM, industrial and laboratory applications

Plus

Lambda introduces 15-40W medical PCB mount AC-DC power supplies

En ligne : 25 Sep 2007

Lambda has introduced the KM Series of medically approved 15W to 40W enclosed PCB mount power supplies with single-, dual- or triple outputs

Plus

New quiet, low profile power supply bridges gap in market for indoor and outdoor applications

En ligne : 29 Jul 2007

Low cost and low profile, yet boasting advanced features such as active power factor correction and high transient protection, Lambda UK’s latest 600W single output power supply meets a wide range of indoor and outdoor applications, including display and signage

Plus

Lambda responds to increasing demand for medically rated power supplies

En ligne : 29 Jun 2007

Lambda UK (www.lambda-europe.com) has extended its popular NV-Power family of configurable AC-DC power supplies to include a new range of models designed specifically with medical applications in mind

Plus

NEW 12V HOT-SWAP FRONT-END FOR DISTRIBUTED POWER

En ligne : 10 May 2007

Lambda has launched a new version of its popular FPS1000 front end power supply with a nominal output voltage of 12V

Plus

NEW SURFACE MOUNT POL CONVERTERS HAVE WIDE-RANGE INPUTS

En ligne : 03 Apr 2007

Ideal for point-of-load use, surface-mount DC/DC converters, the new CE-1050 range from Lambda.

Plus

LAMBDA PACKS 450 WATTS INTO HALF A BRICK!

En ligne : 01 Apr 2007

In response to customer demand for smaller and more cost-effective power sources, Lambda has introduced its innovative new range of PAH450 DC/DC converters.

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP