Support
Netzgeräte von A bis Z : "z"
Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben oder laden Sie das Glossar herunter, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #
Z
Symbol for Impedance.
Zener Diode
A diode that permits current to flow both in the forward direction (like a conventional diode) and in reverse direction. When current flows in the reverse direction, Zener diodes are designed to drop a specified amount of voltage (the Zener Voltage). They are used primarily to regulate the output voltage of low power regulators.
Schematic Symbol for a Zener Diode
Zener Voltage
The reverse voltage at which breakdown occurs in a Zener Diode.
Zepto
SI prefix multiplier. Multiplies by 10-21. So 100 zF = 100 x 10-21 F. Written as 'zepto'. Abbreviated to 'z'.
Zetta
SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #
Glossar zum Download :
Die neueste Version unseres Glossars steht Ihnen in Form einer PDF-Datei zum Download zur Verfügung.