Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ondersteuning

Voedingen van A tot Z : "z"

Wij hebben deze Engelstalige woordenlijst samengesteld om u te helpen met het begrijpen van termen en afkortingen op het gebied van voedingen. Klik op een letter om een begrip te zoeken of download de hele woordenlijst.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Z

Symbol for Impedance.

Zener Diode

A diode that permits current to flow both in the forward direction (like a conventional diode) and in reverse direction. When current flows in the reverse direction, Zener diodes are designed to drop a specified amount of voltage (the Zener Voltage). They are used primarily to regulate the output voltage of low power regulators.

Schematic Symbol for a Zener Diode

Zener Voltage

The reverse voltage at which breakdown occurs in a Zener Diode.

Zepto

SI prefix multiplier. Multiplies by 10-21. So 100 zF = 100 x 10-21 F. Written as 'zepto'. Abbreviated to 'z'.

Zetta

SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Download de woordenlijst

Opmerking: U moet over de gratis Adobe Reader beschikken om deze bestanden te openen:

Download Adobe Reader

PAGE TOP